Operator Library: Hardware Platform
オペレータは、Camera Link BASE GRAYコンフィギュレーションのカメラからの画像データをVisualAppletsに転送します。 Camera Link規格のすべてのBASE GRAYコンフィギュレーションがサポートされています。
オペレータは、CameraPortタイプのリソースを排他的に使用します。 フレームグラバーのCamera LinkポートA(0)またはCamera LinkポートB(1)を選択できます。 同じリソースインデックスは、アプレットごとに1回のみ使用できます。
microEnable 5 ironman VD8-PoCL:mE5 VD8-PoCL(ironman)では、ポートAのみがCC信号やシリアルインターフェースなどのすべてのカメラ機能を提供します。 mE5 VD8-PoCL(ironman)では、ポートBはCC信号もシリアルインターフェースも提供しません。 ただし、カメラが事前にプログラミングされている場合は、フリーランモードでカメラを動作させることができます。 ポートAのこの制限はmE5 VD8-PoCL(ironman)にのみ当てはまり、オペレータを使用する他のフレームグラバーモデル(LightBridge、marathonなど)には当てはまりません。
| ハードウェアプラットフォームで使用可能 |
|---|
| mE5 marathon VCLx |
| mE5 marathon VCL |
| LightBridge VCL |
| mE5 VD8-PoCL (ironman) |
|
パラメータBitWidthには、カメラから実際に送信されるBit Widthよりも大きい値または小さい値を設定できます。 パラメータにカメラから送信される実際のBit Widthよりも小さい値が設定されている場合、 ピクセルの最下位ビット(LSB)が切り捨てられます。最上位ビット(MSB)のみがVisualAppletsに転送されます。 パラメータにカメラから送信される実際のBit Widthよりも大きい値が設定されている場合、 元のピクセルがMSBの位置に配置されます。LSBはゼロでFillされます。 どちらの場合も、相対的な明るさは変わりません。つまり、白いピクセルは白のままで、暗いピクセルは暗いままになります。 |
| DvalMode | |
|---|---|
| タイプ | 動的書き込みパラメータ |
| Default | DVAL_Enabled |
| 範囲 | {DVAL_Enabled, DVAL_Disabled} |
|
DVALを使用して有効なピクセルをマスクするか、それとも無視するかを指定します。 DVALが無視される場合、有効なピクセルはLVALおよびFVALのステータスに従って選択されます。 |
|
| FvalMode | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | dynamic/static write parameter | ||||||
| Default | CameraLinkStandard | ||||||
| 範囲 | {CameraLinkStandard, IgnoreFval} | ||||||
このパラメータの目的は、エリアスキャンカメラとラインスキャンカメラを同じアプレット内で動的に使用できるようにすることです。 |
|||||||
| BaseMode | |
|---|---|
| タイプ | 動的書き込みパラメータ |
| Default | Tap1x8bit |
| 範囲 | {Tap1x8bit, Tap1x10bit, Tap1x12bit, Tap1x14bit, Tap1x16bit, Tap2x8bit, Tap2x10bit, Tap2x12bit, Tap3x8bit} |
|
このパラメータは、BASEコンフィギュレーションモードを指定します。 |
|
| CameraStatus | |
|---|---|
| タイプ | 動的リードパラメータ |
| Default | |
| 範囲 |
LightBridge VCL/mE5 marathon VCL/mE5 marathon VCLx:[0; 2^8-1] mE5 VD8 ironman:[0;2^4-1] |
|
bit[0]: PCLK [0] 利用可能 bit[1]: FVAL [0] 現在値 bit[2]: LVAL [0] 現在値 bit[3]: DVAL [0] 現在値 bit[4..7]:予約済み(LightBridgeおよびmarathonのみ) |
|
| CameraLinkCoreReset | |
|---|---|
| タイプ | 動的書き込みパラメータ |
| Default | 0 |
| 範囲 | [0; 1] |
|
サポートに関する問題用に予約されています。 |
|
| PixelClock | |
|---|---|
| タイプ | 動的リードパラメータ |
| Default | 0 |
| 範囲 | [0; 85] MHz |
|
MHz単位のカメラチャンネルのピクセルクロックレート。 |
|
| MinimalParallelism | |
|---|---|
| タイプ | static read parameter |
| Default | 3 |
| 範囲 | [1; 1024] |
|
出力リンクOがデータの損失なしにカメラの最大帯域幅を転送できるようにするための最小の Parallelism。 この値は、現在選択されているデザインクロック周波数によって異なります。 周波数が高くなるほど、Parallelism の値を小さくすることができます。 |
|
BaseGrayCameraオペレータの使用方法は、次の例に示されています:
-
'Grayscale Camera Link Base Area'
例 - ベーシックアクジッション
-
'Line Scan Trigger for microEnable 5 marathon VCL Using Signal Operators and Operator CameraControl'
ラインスキャントリガーを示します。 このトリガーには、キャプチャゲートを使用する画像トリガーおよび多機能ライントリガーが含まれます。 トリガーの生成には、外部ソース、内部周波数ジェネレータ、またはソフトウェアトリガーパルスを使用できます。


![[注]](../common/images/admon/note.png)
![[Warning]](../common/images/admon/warning.png)
前へ